欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

热泵的应用-1(节热措施)

  • 2022.12.29 14:48:25
  • 米思米
  • 1331

(1)热泵原理

 在镀铬和铝阳极氧化处理等涉及溶液电解的表面处理工序中,电流效率很低,因此不产生镀膜的电功率会变为焦耳热并使得镀浴温度上升。
 因此,为了让镀浴温度保持恒定,必须对电解浴进行冷却。以往是使用冷冻机制造冷却水(冷水),并通过换热器循环以冷却电解浴。在这种情况下,焦耳热会从冰箱的冷凝器通过冷却塔被散发到大气中。
 以前,由于这些废热的温度很低,所以没有任何利用价值,但是如今,利用可以从低温水获得高温水的热泵,这些废热也可以得到再利用。

 简而言之,热泵是传统冷冻机的改良版,它的设计目的是将冷冻机的冷凝器(制冷剂冷凝器)的冷凝温度提高到比以前更高的温度,从而可以获得比通过冷却塔排放掉的废热温度更高的热水。由此可以为同一工序中必须进行加热的部门的热源。
 热泵包括压缩式和吸收式两种,压缩式热泵的热循环如【图1】所示。下面根据图对热泵的运行予以说明。
 制冷剂通过膨胀阀后迅速冷却,进入蒸发器,对电镀液进行冷却并带走热量。
 然后通过压缩机被压缩后导入冷凝器中,产生热量。通常,在这一步会获得高温水。将热量转移给热水后温度降低的制冷剂再次流入膨胀阀。

热泵的应用-1(节热措施)

 热泵的评估指标是采用性能系数(COP:Coefficient of Performance)。表示为COP=Qc/L。这一公式表示压缩机的每单位功L产生多少热量,图中为100/25=4。也就是说,所产生的热量是所输入电能的4倍。


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities